This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5959:链接命令文件时出错

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1372751/msp430fr5959-linker-error-with-link-command-file

器件型号:MSP430FR5959
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具与软件:

你(们)好

我收到了 TI 应用工程师提供的辐射测试固件。 此固件需要代码主持 uC FRAM 的确切位置才能工作、因为在将器件暴露于模拟空间环境中时、固件将检查 FRAM 的完整性。 提供了链接器命令、但当我尝试编译和链接提供的源代码时收到一条错误消息(如下所示)。

我曾尝试将链接器命令文件上传到您查看的位置、但结果并没有出现在此处。 我可以单独发送文件,一旦我得到了对这个帖子的答复。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anthony、

    它看起来确实像是某种项目设置。  我猜该项目可能最初是使用旧编译器构建的、并且在某个时候链接器格式可能会改变。  这不经常发生、但是可能的。   

    我将尝试为您链接最新的默认链接器。  这不会直接解决您的问题、但您可以将其与修改后的链接器进行比较以找到问题所在。  如果由于某种原因它无法链接、我只从 MSP430ware 中导入了默认的 msp430fr59xx_1.c 项目、并从该处提取链接器。   

    e2e.ti.com/.../lnk_5F00_msp430fr5959.cmd

    谢谢!

    JD