This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:将我的 EVM430FR-6047连接到 PC:"HID 桥已连接-等待设备"

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1373390/msp430fr6047-connecting-my-evm430fr-6047-to-pc-hid-bridge-connected-waiting-for-device

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

当将 EVM430FR-6047连接到 PC 和超声波传感设计中心(水模式)时、显示以下错误:"HID 桥已连接-正在等待器件"。 此错误的原因是什么?

我已经将 两个超声波探头连接到 J8;垂直连接为 CH0和1。 当然、接地端也已连接(Audiowell 未响应! 因此我获得了 Digikey 的 H2KMPYA1000600 USS 探针)! 我已经将"FR6047_USSSWLib_template_example"刷写到 EVM 板中。 闪烁期间、LED D100呈红色闪烁、调试期间呈红色常亮。 现在、该电路板有两个绿色 LED 亮起(常亮):D101和 D201。 但是、当我尝试将"USS" GUI 连接到电路板时、GUI 会冻结或显示以下消息:"HID 桥已连接-正在等待器件"。 我在论坛上读过类似的问题,并尝试了解决方案,但它没有帮助。 如何修复该错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请勿刷写模板示例。 它无法使用模板示例连接 GUI。  

    您需要刷写 Water_Demo

    此致、

    Cash Hao