This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:程序从 FRAM 加载到 SRAM 后可以进行位翻转。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1373525/msp430fr5969-sp-bit-flip-possibility-after-the-program-was-load-to-sram-from-fram

器件型号:MSP430FR5969-SP

工具与软件:

大家好、团队成员:

尽管 FRAM 具有 ECC 功能、但 SRAM 没有 ECC。

-程序从 FRAM 加载到 SRAM 后是否可能出现位翻转程序错误?  

-您是否建议您在空间使用此设备时偶尔关闭此设备, 以尽量减少错误?  

-您是否建议使用此设备运行24小时而不关机?

此致、

Yuta Ishii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 SRAM 没有擦除周期限制、SRAM 中位翻转的概率似乎有所不同。   

    您是否检查过 FRAM 数据是否损坏?

    这里有几个提示要检查

    1. 检查 FRAM 等待状态
    2. 检查任何超过规格的电源

    1. 检查 FRAM 保护功能是否打开
    2. 检查 SVS 是否打开
    3. 添加 VCC 监视器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS SRAM 似乎与其他任何东西一样容易受到辐射问题的影响。 通过搜索、 NASA 迅速给出了一份文档 、他们在这里测试了各种 SRAM 芯片。 可能较小的特征尺寸、因此无法与之媲美、但它应该会让您感受到问题的味道。

    如果这真的是个问题、我会将一些内容(堆栈、变量)从 SRAM 移出并移入 FRAM。 不会将代码移至 FRAM。