This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:在特定间隔内获得相同的 ADC 值。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1349593/msp430fr2355-get-the-same-adc-value-for-a-certain-interval

器件型号:MSP430FR2355

大家好

我的客户使用 A1和 A3之间的 ADC 切换。
A1和 A3的"ADCMEM0"值在特定间隔内每64个周期会获得相同的值。

标准产品:194,195,196,197,198,199,200,201,202,...,223,224,225,226,...,261,262,263,264,265,266</s>198,199 200,201,202223,224,225,226261,262,263,264265,266
错误产品:194,195,196,197,198,199,199,199,199,199,199,224,225,226,...,261,262,263,263,263</s>198,199,199,199 199,199,199,224225,226261,262,263,263

这种现象有什么原因吗?
在批量生产中检查产品时、只有一个器件会出现这种现象。

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ito、

    否、这种行为不正常。  不清楚为什么每64个周期进行一次。 客户能否共享显示 ADC 设置和测量的代码部分(包括任何 ISR)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么连接到该引脚? 是否会因短路而发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis

    我们无法共享显示 ADC 设置和测量结果的部分代码(包括 ISR)、
    但我们将向您发送客户的报告。

    您能回答报告中的一些问题吗?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的答复。

    我会告诉我的客户你教我什么。

    请确认我发送给 Dennis 的报告。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis

    客户需要立即关注。
    请尽快回复。

    最棒的酒店  

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    是的、我明白。

    由于客户无法共享其代码、他们能否提供有关如何进行这些测量的一般说明?

    是否同时对 A1和 A3施加了相同的电压?

    客户使用什么作为 ADC 参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的答复。

    我们目前正在寻求客户对我们收到的问题的解答。

    据客户称、连接到 A1或 A3时似乎会发生相同的错误。

    请尽快回答以下问题。

    1、如果 SAR 比较过程中有一个部分出现异常,是否可以在出厂检查中发现?

    2、除微控制器外、是否有其他 ADC 产品出现了上述现象?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis

    感谢您的答复。

    A1:0至2.5V
    A3:0至2.5V
    详细信息
    正:外部基准电压2.5V
    负:外部基准电压0V (VSS)

    A1和 A3的输入是单独的、因此不可能同时输入。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    很抱歉、响应出现延迟。

    我无法重现此行为。

    客户是否发现还有其他设备与此问题有关?

    客户问-在执行此测试时、他们是否连接了调试器并使其在调试模式下运行、 在每次转换后在 ADC ISR 的断点停止、然后读取 ADCMEM0寄存器?  如果没有、客户能否更详细地描述其如何改变输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我想你说的:

    斜坡会应用于 ADC 输入。

    对于预计转换结果的位3或位4为"1"的结果、结果是错误的。 只显示了一个这样的分组,但这似乎是你所说的

    这表明 ADC 存在缺陷。 (TI 似乎主要在他们的 SAR ADC 中使用电荷再分配。) 除非应用完全斜坡、否则在测试期间可能会错过这类缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据客户对如何测试 ADC 的说明、听起来好像他们是在 ADC ISR 中使用断点在调试模式下运行、他们可以在该模式下检查输入电压每一步的结果。  这通常不会影响 ADC 转换结果。

    ITO、客户是否可以施加缓慢的斜坡电压并快速对 ADC 进行采样、并将数据输出到 UART、然后将其发送到 PC 以便绘制图形?

    此外、您能否确认客户仅在一台设备上看到此行为、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    绘图文件已发送到私人消息。
    这种行为发生在微控制器硬件中。
    这种 行为 只发生在几百个生产中的一个。

    导致此行为的原因是什么?
    是由静电、过压、过热、掉落、振动 等等?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    让客户尝试 在 ADCCTL0寄存器中设置 ADCSHT0 = 1。  这将增加采样/保持时间、并将有助于尽可能消除这个原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    ADCCTL0寄存器中的 ADCSHT0 = 1、但会出现相同的错误。
    此错误不是由软件引起的。
    它是偶然的,发生在几百个单位中的一个。
    它是由硬件导致的。
    这种硬件错误的原因是什么?
    如果您不知道硬件、能否更改分配?

    请尽快回复。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    我已请求上海团队提供有关此主题的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    >>这种 行为 只发生在几百个生产中的一个。

    我可以确认这几百个 MCU 是同一个批次吗? 它们是相同的 PCB 吗?

    客户使用了哪种焊接方法? 我是否可以知道焊接温度曲线?

    客户是否可以考虑执行替换测试以确定此问题是否与此设备有关(在生产中的数百个设备中只有一个)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Li

    我可以确认这几百个 MCU 是同一个批次吗? 它们是相同的 PCB 吗?
    →同一批次、PCB。

    客户使用了哪种焊接方法? 我是否可以知道焊接温度曲线?
    →焊接方法是回流焊。 温度曲线已通过私人消息发送。

    客户是否可以考虑执行替换测试以确定此问题是否与此设备有关(在生产中的数百个设备中只有一个)?
    →由于只有一个基板可用于实验,因此不可能更换。

    最棒的餐厅

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、上海团队  

    请告诉我当前的进展。

    您是否需要其他数据?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、上海团队  

    请告诉我当前的进展。

    您是否需要其他数据?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    从上周开始、我在医院。

    我可以确认这几百个 MCU 是同一个批次吗? 它们是相同的 PCB 吗?
    →同一批次、PCB。

    --->是的:我理解这个错误发生在几百个单位中的一个。

    客户使用了哪种焊接方法? 我是否可以知道焊接温度曲线?
    →焊接方法是回流焊。 温度曲线已通过私人消息发送。

    -->我收到了温度曲线 Temperature.pdf。 我根据 QFN 和 SON PCB 连接检查了此曲线。 我认为温度曲线适用于回流焊

    客户是否可以考虑执行替换测试以确定此问题是否与此设备有关(在生产中的数百个设备中只有一个)?
    →由于只有一个基板可用于实验,因此不可能更换。

    --->因为客户生产了数百种产品。 客户是否可以从电路板上解决唯一一个 FR2355有 ADC 问题、并将其重新焊接到经证明可正常工作的电路板上、以查看此电路板是否存在问题

    之前与 Dennis 讨论:在 ADCCTL0寄存器中、ADCSHT0 = 1、但是会出现相同的错误。 此错误不是由软件引起的。 它是偶然的,发生在几百个单位中的一个。

    我仍然认为,由于外部电阻和电容因素,需要延长采样保持时间。

    -->在可能的硬件测试之前,请增加 ADCSHTx。 ADCCTL0至0011b = 32个 ADCCLK 周期、并在 ADC 转换之间添加一些"NOP"、以检查问题是否可以(通过软件)得到改善。

    之前与 Dennis 讨论:绘图文件被发送到私人消息

    我可以看到你通过私人消息给丹尼斯发送了一些文件。 请您发送给我以供参考吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    请好好照顾你自己。

    >>客户能否从主板上解决仅有一个 FR2355有 ADC 问题、然后将其重新焊接到经证明工作正常的主板上、以查看此主板是否有问题

    →客户担心移除唯一的错误 MCU 可能会更改 MCU 的状态。 他们不想触摸错误板。
    出于这些原因、他们不想进行 SWaP 测试。

    >>在可能的硬件测试之前,请增加 ADCSHTx。 ADCCTL0至0011b = 32个 ADCCLK 周期、并在 ADC 转换之间添加一些"NOP"、以检查问题是否可以(通过软件)得到改善。

    →客户增加了采样保持时间、但都确认了相同的错误。

    >>我可以看到您通过私人消息向 Dennis 发送了一些文件。 请您发送给我以供参考吗?

     对不起。 我将图表发送到您的私人信息中。

    现在、客户担心这些误差可能是由其自己的制造工艺引起的。
    可以采取哪些预防措施来防止出现静电、过压、发热、压降、振动、 等等?
    我们希望了解错误是发生在客户的制造过程中还是发生在 TI 方面的制造过程中。

    我理解这是一个非常困难的问题。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    >>现在客户担心这些错误可能是由他们自己的制造工艺引起的。

    到目前为止、只有一个 MCU 或电路板存在 ADC 问题。 在不进行换用测试的情况下很难隔离器件错误或电路板错误

    >>为了防止出现静电、过电、过热、降压、振动等错误、可以采取哪些预防措施 等等?

    部分:请参阅  器件数据表 MSP430系统级 ESD 注意事项(修订版 B)

    关于散热:请参阅 器件数据表 半导体和 IC 封装热指标》。

    >>我们想知道该错误是发生在客户的制造过程中还是发生在 TI 方面的制造过程中。

    如果现场质量有助于检查客户的制造流程、请与现场质量团队讨论。

    如果没有、请与客户讨论以继续进行大规模生产。 如果可以发现具有类似 ADC 问题的另一个器件、 进行 SWaP 测试以隔离问题应该会有所帮助、因为此时会有多个错误 MCU

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    感谢您提供文档。
    我想听听您的现场质量团队的意见、请向我提供他们的联系信息。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    >>我想从您的现场质量团队那里获得信息

    您能否联系现场团队以检查现场质量团队?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    让我们知道现场质量团队的建议。