This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:针对水滴和金属对 CapTIvate 的影响的对策

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1372568/msp430fr2533-countermeasures-against-water-drops-and-metal-effects-on-captivate

器件型号:MSP430FR2533
Thread 中讨论的其他器件:TIDM-1021

工具与软件:

大家好!

我对防止水滴和金属对 CapTIvate 产生影响的措施有疑问。

我知道、接近水滴、金属和木片可能会导致触摸开关出现误检。
请教授设计方法和措施、以尽可能减少类似这样的错误功能。

我们的产品出现了一个问题、即衣服上的金属拉链与触摸开关接触、导致功能不正确。

我们计划在今后收集类似案件并采取对策。
请提供触碰开关的物体导致错误操作的实例。

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    遗憾的是、任何接触传感器(耦合到接地或接地电势)的东西都将被检测为触摸。  尽可能防止出现这种情况的方法是采用适当的传感器 PCB 设计并正确设置触控传感器阈值。  这些信息位于 CapTIvate 技术设计指南中

    例如、一个人触摸电容式传感器会改变传感器的电容、因为此人耦合到地并被检测为触摸。

    触摸电容式传感器的少量水本身可能不会改变传感器的电容、但如果水量足够大、能够耦合到 PCB 上任何附近的接地电位(例如接地层)、则传感器的电容会发生变化、并将被检测为触摸。

    如果接地电位的金属物体接触传感器、传感器的电容会发生变化、并被检测为触摸。

    在这三种情况下可以看出、任何导电物体都可能造成麻烦、而且从 CapTIvate 的角度来看、这些都需要触摸。

    从您的描述来看、听起来好像有人穿着拉链的衣服、对吗?  当那个人定位他们的身体,使拉链接触到传感器(开关)时,检测到触碰,正确吗?  拉链耦合到身体和身体地面,所以拉链看起来就像一个手指。

    对于 CapTIvate、它只测量电容的变化、根据变化量和触控阈值、它将决定触控。  在这种情况下、没有任何设计方法会阻止这种情况发生。 但是,如果手指触摸和拉链触摸之间的差异足够大,则将转换计数触摸阈值提高到高于拉链触摸可以帮助。  当拉链接触时、变化低于接触阈值、未检测到。

    有关水的特定设计、请参阅 TIDM-1021应用手册。

    这有什么帮助吗?或者您是否需要更具体的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lehman、

    我已经了解检测触摸的机制是如何工作的。
    但是、我无法打开"CapTIvate 技术设计指南"的链接。
    您能否提供其他链接或文档?

    "顶裂土器触碰了传感器、被检测为触碰。"

    我的客户收集在私人生活中看到的这些事件。
    如果您知道任何类似事件、请告诉我。

    此致

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    链接无法正常工作。  试试这个-> https://ti.com/captivatetechguide

    如果由于某种原因它不起作用、请搜索 CapTIvate 技术指南

    我不熟悉这个应用。  我猜这是一种衣服(夹克或外套)? 我不知道有任何这样的事件。 是否有关于该应用或设计的任何详细信息? 在本例中、我想详细了解此设计、从而提供有益的评论或建议。 如果是专有的、您可以通过私人消息或电子邮件共享。