This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:启动 MCLK 和 SMCLK 1.048576 MHz 的大约偏差

Guru**** 2508485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1373587/msp430f6779a-about-deviation-of-start-up-mclk-and-smclk-1-048576-mhz

器件型号:MSP430F6779A

工具与软件:

作为默认启动 MCLK 和 SMCLK 到1.048576 MHz

所以、在首次启动时、MCLK 和 SMCLK 不应该稳定至1.048576 MHz (需要等待稳定时间)。

这段时间内是否有任何 SMCLK 误差规格(例如- 20%)?

因为该 SMCLK 在首次启动时也用于看门狗(可能不是31.2ms 作为时钟偏差)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    根据数据表、我们不提供此器件的数据、请自行测试。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表确实有足够的信息来进行估算:

    1) 1)复位时、DCORSEL=2、DCO=0、MCO=0 [参考 UG (SLAU208Q)表5-3/-4]

    2) 2) fDCO (2、0)介于320kHz 和750kHz 之间[请参阅产品说明书(SLAS982A)表5-5]

    3) 3)每个 DCO 阶跃为(sDCO 比率) 1.02至1.12 [请参阅数据表表5-5]

    4)每32个 REFCLK 时钟周期(~1ms)、DCO 就会阶跃1。 [参考 UG 第5.2.7节、上文引述]

    fDCO ()/sDCO 因器件/温度/电压而异、因此没有人(甚至 TI 也不知道)超过上述值。

    这也不包括 REFCLK 启动、REFO 的规格为25us (典型值) [数据表表表5-4];如果32kHz 晶体变冷、可能需要数秒钟。

    但这应该足以构建一个针对最坏情况/最佳情况的电子表格、以便估算 SMCLK 何时会"足够好"。

    [编辑:次要符号修正]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、谢谢。 这是否意味着最小频率为320kHz?

    7
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我在表5.5中看到的情况。 我想它是在某个极端的电压/温度下测量/表征的。