This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:电源电压

Guru**** 2588725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1373831/msp430fr6047-supply-voltage

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

尊敬的工程师:

CCS 软件中有一个称为超声感应学院的与 MSP430相关的器件、其中一个器件提到最好将电源放在 EXT 上、EXT 是一种电池、用于降低噪声。 他们建议连接3.3V 作为系统电源。  

在我们的最终设计中、我们希望使用寿命较长的电池作为电源电压、但问题是此类电池的电压为3.6V、而不是3.3V、您是否仍可以将3.6V 直接连接到 MSP430FR6047?

MSP430FR6047的建议电压如下:

此致、

Behnam、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benham:  

    您不会看到器件损坏、因为此器件的绝对最大值为4.1V、因此从技术角度而言、您可以使用3.6V 来为其供电。 请注意、如果您直接使用电池、电压将随着电池电量耗尽和电流消耗而变化、这意味着它不是特别稳定的基准。

    在3.6V 电压下、我们建议的运行条件也没有太多裕度、如果超出这些条件、您可能会看到超出规格的行为。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brandon:

    非常感谢您提供准确的解释。  如果我想添加一个稳压器、我将在稳压器中损失一点功率、以便将电压从3.6V 转换为3.3V、则该转换应持续且永久地进行。 我应该提到这一点、即我们正在设计 一个 超低功耗 因此消耗对于我们至关重要。 那么、您能否告诉我是否可以选择使用稳压器并且不损耗功率(散热...)? (在我们的设计中、即使 uA 的功耗也很重要)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benham:

    任何稳压器都不会100%高效、因此是的、您这样做将损失一些功率。  

    您可能希望在电源管理论坛中创建一个相关帖子、尝试获取有关可以更大限度提高效率的稳压器/降压器的建议。  

    此致、
    Brandon Fisher