This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:多项仪表常数

Guru**** 2813495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1373323/msp430fr6047-multiple-meter-constants

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

您好!

我正在尝试开发一款水表。

如果我要使用多个仪表常数、我该怎么做?  

计算某些流程上的常数、然后有一个 if 语句根据未经校准的流程来切换常数?

例如、从 START 到20lph 的流量为仪表常数1、   从21到100的流量为仪表常数2、从101到 END 的流量为仪表常数3?

流量计常数1将在流程12下计算得出

流量计常数 2的值将在流量55下计算得出

仪表常数 3 将在流量200处计算得出

如果是、我应该在代码中的哪个位置执行该操作(如果是语句)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Panagiotis:

    我建议您查看 《USS 设计中心用户指南》的"Flow VFR Calibration"部分

    要在不使用 GUI 的独立代码中执行此操作、我认为您需要手动记录每个流速的 dToF、然后使用这些值来确定所处的流量范围。 然后在代码中、检查 dToF 以确定流量范围并应用适当的仪表常数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、

    谢谢你的信息!!!