This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2020:保护和故障

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1374608/msp430i2020-protections-and-faults

器件型号:MSP430I2020

工具与软件:

大家好、

我不熟悉电子计量、电路参考中性和/或接地。

查看  tidu454a 第13页、我看到 MSP430I2020也引用了中性。 假设电路被完全封闭、用户无法访问电路、并且没有考虑电路可能"带电"导致开发变得更加危险、那么是否存在任何可能导致 MSP430发生故障的交流电源故障情况? 即、欠压、线间短路、相地短路、等等? 如果电路必须通过 CE (SO 浪涌和所有这些)会怎么样?

谢谢、Will

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于输入到 MSP430的所有信号都<= VDD 3.3V、所以您可以使用低直流电压(< 3.3V)来监控故障情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、感谢您的回复、但我看不到这是如何回答我的问题的? 请具体回答两个问题或其中一个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    没有想到由于电路可能"实时"

    由于交流电压验证为高电平、这是危险的、对吧? 但 MSP430无法直接采样此高电压、因为 MSP430只能对低于基准电压 VDD (比如3.3V)的电压进行采样、所以您需要将高电压转换为低于3.3V 的信号、我的观点是您可以使用低于3.3V 的信号来模拟交流电源的故障情况、如短路或某些故障。