This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F133:晶振不在振荡

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1375245/msp430f133-crystal-is-not-oscillating

器件型号:MSP430F133

工具与软件:

您好!

我们 在设计中使用了 MSP430F133IPAG、在设计 XIN 和 XOUT 引脚时使用了频率为3.6864Mhz 的外部晶振(晶振 PN:ECS-36-20-7SX-TR)、如下所示。

但某些晶体  ECS-036-20-7SX-TR 未振荡。 如果我从电路板上移除晶振、将其用于其他带有非 TI 微控制器的应用电路板、则可行。 这表明晶体没有故障。

请提供您的建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以帮助进行下面的修改吗?

    1.拆下 R40并将其短接。

    2.拆下 R41

    [报价 userid="578067" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1375245/msp430f133-crystal-is-not-oscillating "]某些晶体  ECS-036-20-7SX-TR 未振荡[/QUOT]

    您是说只有少数几个产品没有通过 MSP430? 失败率是多少?

    您能帮助提供您使用的代码吗?