工具与软件:
您好、Cash、
在这里、我将尝试获得200kHz 反射类型的完美 ADC 图形...
此外、当我设定缺省值时、它显示错误...和不规则图形(ADC 图表)


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、Cash、
在这里、我将尝试获得200kHz 反射类型的完美 ADC 图形...
此外、当我设定缺省值时、它显示错误...和不规则图形(ADC 图表)


您好!
对于燃气表、USS 库不提供体积流速校准功能。 这是因为燃气表在校准过程中非常复杂。 还有更多的因素会影响总气体量。 如温度、压力等 因此、客户通常根据自己的应用要求开发自己的校准方法。
以了解有关如何校准体积流速的基本概念。 目的是 最大限度地减小计算值和测量值之间的差异。
理论上、体积流速(VFR)通过 Meter 常数* dTOF /(absTOF1* absTOF2)计算。 因为 dTOF 和 absTOF 由 USS 库计算得出。 因此、我们需要更改"Meter constant"值、以使计算出的 VFR 接近通过参考表测得的 VFR。
例如、您的完全 VFR 范围是25LPH 至3600LPH。 首先、将这个范围分成几个小范围、诸如25LPH 至60LPH、60LPH 至150LPH、150LPH 至500LPH、500LPH 至1200LPH、1200LPH 至2800LPH 及2800LPH 至3600LPH。
为了简单起见、可以为每个范围使用一个专用的仪表常数值。 使用第一个范围、例如25LPH 至60LPH。 您可以在管道中从参考表中读取40LPH 值、并从 USS 库中读出 dTOF 和 absTOF 值。 然后、根据这些数据计算 Meter constant 值。 然后、当 dTOF 结果再次落入此范围后、您可以使用该 Meter constant value 来计算 VFR。 以这种方式、它应该接近参考表读数。
如何设置这些范围。 当管道中有60 LPH 运行时、您使用该仪表常数值来计算 VFR。 ~您在65LPH 处得到的 VFR 结果、该结果的误差为(65-60)/60 μ V=8.3%、超出了您的精度要求。 这意味着该范围设置得太大、您需要设置一个较小的范围、如25LPH 至40LPH、40LPH 至60LPH。 为每个范围使用两个单独的仪表常数值、以满足每个范围的精度要求。
测试的设计注意事项。 请参阅此链接的第 3.2.2.2章"零流量漂移"。
https://www.ti.com/lit/ug/tiduej6a/tiduej6a.pdf
此致、
Cash Hao