This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:需要解决方案

Guru**** 2968590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1374742/msp430fr6043-need-solution

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

您好、Cash、

尝试获得200kHz 反射式传感器的体积流速...但我得到了负流速值...因为我也改变了我的传感器...在气流下仍然得到负体积流速

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助提供更多关于 您自己的软件和硬件设置的详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请首先检查 ADC 捕获数据。 当您在管道中运行流程时、ADC 捕获数据是否看起来正常?

    此致、

    Cash Hao