This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2132:CCS11中支持 SEGGER JLINK

Guru**** 2509855 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1375996/msp430f2132-segger-jlink-support-in-ccs11

器件型号:MSP430F2132
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具与软件:

您好!

在开始深入搜索解决方案之前、我已经按照 Segger 指南安装针对 MSP430器件的支持。 如果我在 CCS11 Help>About>Installation 中选中、我可以看到 Segger JLINK 已列出。

但是、在 CCS11项目>>属性>General 中、连接下拉列表中没有可用的 JLINK 选项。

是否可以将 JLINK 与 MSP430和 CCS11配合使用?

谢谢。