This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:BSL 的 FRAM 器件硬件连接(引导加载程序)

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2033, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1375348/msp430fr2033-fram-device-hardware-connection-for-bsl-bootloader

器件型号:MSP430FR2033
Thread 中讨论的其他器件: MSP-FET

工具与软件:

尊敬的先生/女士

我使用 MSP430FR2033芯片管理设备(包括 PC)的电源。

我正在尝试通过 PC 更新 MSP430的固件。  

MSP430 FRAM 器件引导加载程序(BSL)用户指南(修订版 AB) 介绍了 FRAM 器件 BSL、但没有关于硬件连接的信息。

我在 MSP430闪存器件引导加载程序(BSL)用户指南中找到了硬件连接信息、是否可以将此信息用于相同的用途(图4-1.bootloader 接口原理图)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 MSP430 BSL 可以使用 MSP-FET 或 BSL Rocket(https://www.ti.com/lit/ug/slau573c/slau573c.pdf )如下所需的引脚

    1. VCC (如果由另一侧供电、则不需要)  

    2.接地

    3.重置引脚

    4.测试针脚

    5. UART 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还研究了 MSP-FET 和 BSL Rocket。

    但是、我提出这个问题是因为我想在我们的设备中包含电路。


    我在 MSP430闪存器件引导加载程序(BSL)用户指南中找到了硬件连接信息。

    我可以将上述电路用于 FRAM 器件中的相同目的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于闪存器件和 FRAM 器件使用相同的 BSL 触发条件、因此我认为它应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。