This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2210:MSP430G2210IDR 最大上电/断电周期数(闪存、RAM 等)。

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1375000/msp430g2210-msp430g2210idr-max-number-of-power-on-off-cycles-flash-ram-etc

器件型号:MSP430G2210

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队

对于新设计、我正在考虑使用 STM8L001J3、但由于此器件的正常工作涉及每10s 上电和断电、因此我想知道 STM8L001J3可以承受的最大周期数。 如果您能向我提供与此事有关的任何数字和报告、我将不胜感激。

此致

Diego  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="610348" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1375000/msp430g2210-msp430g2210idr-max-number-of-power-on-off-cycles-flash-ram-etc 我正在考虑使用您的 STM8L001J3

    您能帮助确认您使用的是哪种器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、请让我重新编写我的初始说明。 它不是  STM8L001J3、而是 MSP430G2210IDR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于闪存确实有擦除时间限制、但对于上电和断电、没有限制。