This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:使用 MCU's 闪存

Guru**** 2950620 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1376366/msp430g2553-using-mcu-s-flash-memory

器件型号:MSP430G2553

工具与软件:

大家好!

我正在搜索有关使用闪存存储和恢复 MCU 用户指南(SLAU 144k)中数据的信息。

在本文档中、指出读取的唯一形式是使用 FCTL4寄存器的 MRG0和 MRG1位、此技术被称为边界读取。

 

但是、在浏览 msp430g2553.h 文件时、我没有找到 FCTL4寄存器的实现。

是否可以使用此微控制器从闪存读取?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以像从 SRAM 读取一样轻松地从闪存中读取数据。 CPU 在每次获取指令时都会执行此操作。

    写入操作更为复杂、因为为了写入内容、必须擦除存储器的一部分。 有一个可用于用户数据且独立于程序存储器的闪存块和信息存储器。 也被某些器件用来存储校准数据、因此请检查文档、而不要将其写下来。

    边缘读取模式的东西是要找到闪存写入是否未能按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您是否具有代码链接和/或用户指南参考以 深入了解 该主题?

    感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该指南对此主题有一个很长的章节。

    代码示例包中包括一个用于闪存写入的代码。