This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:USS_PARAMETERS

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1376710/msp430fr50431-uss_parameters

器件型号:MSP430FR50431

工具与软件:

您好!

我正在尝试了解"脉冲启动"和"ADC 捕获"(us)与以下参数之间的差距是什么:
启动 PPG 计数(ns)、开启 ADC 计数(ns)
如果我实际控制它们之间的间隙、就像改变每个单独开始的时间、对吧?

我可能不太理解、我希望得到详细的解释。

另一个问题、
是否可以直接更改模板代码中"Pulse Start"和"ADC Capture"(us)之间的值间隔?
我看到 USS_ADC_SAMP_COUNT_SEC 代码中的值也包含起始 PPG 计数(ns)、然后在我更改间隙时它也会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 UG 章节 21.4.2六时间标记事件和下图、以了解这些参数。   

    [quote userid="584113" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1376710/msp430fr50431-uss_parameters 是否有办法直接更改模板代码中 Pulse Start 和 ADC Capture (uS)之间的值差距?

    尝试一下这个。  USS_START_CAPTURE_SEC

    此致、

    Cash Hao