This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:更新 RF430FRL152HEVM 固件时出错。

Guru**** 2892410 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, UNIFLASH, CCSTUDIO, MSP-FET, RF430FRL152HEVM, TRF7970A, RF430FRL152H, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1362907/msp-fet-error-updating-rf430frl152hevm-firmware

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:EnergiaUNIFLASHCCStudioRF430FRL152HEVMTRF7970ARF430FRL152HMSP-EXP430G2ET

您好!  

我使用 MSP-FET 工具通过 JTAG 接口更新 RF430FRL152HEVM 的固件。 当我开始更新固件时、CCStudio IDE 中会弹出一条消息"识别 MSP-FET 工具时出错"。 我在 IDE 提示符下点击了恢复选项、不久之后我收到消息"识别 eZ-FET 工具时出错、一次只能连接一个 FET 工具"。 我已选中"设备管理器"下的、系统现在无法识别 MSP-FET 工具。 我尝试了论坛上讨论的与此主题相关的解决方案、但仍然无法解决此问题。 当我使用 USB 电缆为 RF430FRL152HEVM 上电时、警报 LED 和电源 LED 都会亮起。 这是否意味着 EVM 无法正常工作? 我尝试使用3个不同的系统更新固件、但我在所有3个系统上收到相同的消息。 我甚至尝试使用 Energia 和 UniFlash 更新固件、但问题仍未解决。 MSP-FET 工具是否完全无法工作? 我是否需要购买新的 MSP-FET 工具或 RF430FRL152HEVM? 我需要尽快更新固件、以便进入项目开发的下一阶段。 非常感谢为解决此问题提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    如何将 MSP-FET 与 EVM 连接? 在线查看 EVM 的图片时、我没有看到使用 FET 连接到 EVM 的正确接头。 也许我在这里遗漏了一些东西。 图片会很有帮助。 您以前是否使用此 MSP-FET 连接到此 EVM?

    如果上面的答案是肯定的、那么我将担心工具损坏或者器件因某种原因损坏、它会影响工具。 您可以尝试将一些器件换入或换出已知良好的器件、以查看是否可以找到问题所在。 不过、它听起来确实存在 MSP-FET 误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:  

    感谢您回复我的帖子。 我通过一根 USB 线缆将 MSP-FET 工具与 PC 相连、并通过 MSP-FET 工具随附的 JTAG 连接器将 EVM 相连。 我在 RF430FRL152HEVM 用户指南中了解了如何通过 JTAG 接口将 EVM 连接到 MSP-FET 工具。 我将在这封邮件中附加一张连接的照片。 我是否正确连接了 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用 FET 附带的 JTAG 电缆之前、我已经使用 FET 连接了 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到您之前使用该器件连接到了 EVM、但突然不起作用、我想问 MSP-FET 还是 EVM 是否受到了损坏。 您可以尝试将 MSP-FET 和 EVM 替换为其他您知道需要工作的器件、以尝试找出问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 EVM 已损坏。 当我使用提供的 USB 电缆为 EVM 供电时、电源和警报 LED 都亮起。 在系统的设备管理器中选中连接的设备时、我的系统还无法识别 MSP-FET 工具或 EVM。 更新 TRF7970A-BNDL 固件时、我遇到了类似的问题、但我可以在其他系统上使用恢复选项并更新 TRF7970A 的固件。 我是否需要购买新的 MSP-FET 工具和 RF430FRL152HEVM 电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您在购买上面提到的任何新器件之前尝试进行部件更换、只是为了确保您不会在不需要的额外 EVM 上浪费钱、但在尽最大努力确认哪些器件损坏后、我认为您确实需要购买一个新器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢您分享有关该问题的观点。 我会尝试交换器件、看看两者中是否有一个损坏、然后根据我观察到的情况按照您的建议进行购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我上周从 TI 获得了替换器件、并尝试使用用户指南中提到的步骤更新 RF430FRL152HEVM 的固件、但我遇到了同样的问题。 我现在该怎么办? 其他论坛上给出的修复似乎也不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="606676" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1362907/msp-fet-error-updating-rf430frl152hevm-firmware/5241449 #5241449"]因此我上周收到了 TI 提供的替换器件[/报价]

    您在这里讨论的是什么替换部件? 是 RF432FRL152H 吗? 如果在这种情况下、但您仍然无法使用 MSP-FET 连接到电路板、那么很可能是 MSP-FET 有问题。 您是否有另一个可以使用 MSP-FET 尝试连接的 MSP 板? 这将确认问题是与 MSP-FET 还是与  RF430FRL152HEVM 有关 。  

    [quote userid="606676" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1362907/msp-fet-error-updating-rf430frl152hevm-firmware 当我使用 USB 电缆为 RF430FRL152HEVM 上电时、警报和电源 LED 都亮起。 这是否意味着 EVM 无法正常工作?[/QUOT]

    请参阅 RF430FRL152HEVM 用户指南。 https://www.ti.com/lit/pdf/slau607。当电源和警报 LED 都亮起时、如果电路板连接到 USB 电缆、它们将处于正常状态。  

    •该 EVM 板可通过射频回收能量、电池、FET 仿真器工具或 USB 电源供电。 通过 USB 连接或 MSP-FET 仿真工具供电时、开关 S6必须设置为"电源"。 如果 EVM 通过清除射频能量或电池供电、则必须将开关 S6设置为"Battery"。

    •在 I2C、SPI 和 FET 仿真器接口上使用电平转换器。

    •仅当电路板由 USB 连接供电时、电源(绿色) LED 才应亮起。

    •需要跳线 SV7来绕过内部电池开关并直接为内核供电。 对于大多数用例、应组装此跳线。

    •当 EVM 通过 USB 连接供电时、如果 RF430FRL152H 发生中断、则警报 LED 会在上电时短暂闪烁或保持亮起。 在 MSP-FET 工具编程期间、警报 LED 保持点亮是正常现象。

    使用 MSP-FET 进行调试时、请确保根据用户指南正确设置开关。

    2.3.2调试或编程

    以下指令显示如何使用 MSP-FET 仿真工具对 FRAM 存储器进行编程或调试 RF430FRL152H。 在此配置中、EVM 由 MSP-FET 仿真工具供电。

    1.将开关 S6 (位于 BoosterPack 插件模块接头附近)设置为"电源"。

    2.将 MSP-FET430仿真工具连接至 JTAG 接头 SV2。

    3.使用 IAR 或 CSS IDE 启动调试会话。

    4.无需使用 USB 电缆即可对 RF430FRL152H 进行调试或编程。

    注意:如果连接了 USB 电缆、则在调试过程中警报 LED 可能会亮起。 这是正常行为。 注意:如果未连接 USB 电缆、即使连接了仿真工具、电源 LED (U5)和警报 LED (7)也不会亮起。 这是正常行为。 此时、可以使用 MSP-FET 仿真工具对 EVM 进行编程或调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 TI 收到了新的 MSP-FET 工具和 RF430FRL152HEVM。 在尝试更新 EVM 板固件之前、我已经执行了上述步骤、即 RF430FRL152HEVM 的调试或编程指南中提到的步骤。 在尝试更新固件后、我遇到 "MSP430:初始化仿真器时出错:其中一个连接的 MSP-FETs/eZ-FET 调试器需要恢复。 选择"恢复"以启动恢复过程。  注意:在恢复期间只能将一个 MSP-FET / eZ-FET 调试器连接到您的系统。"
    那么、我给出了、但它给出了错误
    "MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败"。 我已经尝试使用多个系统来更新固件、如中所述: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/872507/ccs-msp-exp430fr2433-msp430-error-msp-fet-ez-fet-recovery-failed-firmware-bricked 

    我甚至尝试使用旧版 CCS、但它没有用。 我现在该怎么办? 我是否需要再次更换这些器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否曾在某一时刻使用 MSP-FET 对电路板进行编程/调试? 或者它总是在到达时死亡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看上去好像工作正常、但每当我尝试使用 MSP-FET 工具更新 RF430FRL152HEVM 固件时、MSP-FET 工具会变砖。 最初将 MSP-FET 工具连接到系统时、我可以在设备管理器中看到该工具、但现在当我在设备管理器中检查连接的设备时、我无法看到 MSP-FET 工具或 EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法告知 MSP-FET 在对  RF430FRL152HEVM 电路板编程时是如何让人砖头的。 您是否有任何其他 可以尝试与 MSP-FET 连接的非 RF430FRL152HEVM 电路板? 如果 MSP-FET 确实无法工作、则上面的引导加载程序可能是由于某种原因而损坏的。 我不熟悉 MSP-FET 如何恢复。 在这里我发现这些帖子的类似问题和如何恢复它。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1080047/faq-recover-launchpad-debugger-ez-fet-msp-exp430f5529lp-no-usb-fet-was-found

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1078007/msp-fet-msp-fet-doesn-t-work

    在任何情况下、我都会将您的帖子转交给 MSP-FET 专家、因为我怀疑这是 RF430FRL152HEVM 问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 MSP-EXP430G2ET 和一个 TRF7970A Booster Pack。 我尚未使用 MSP-FET 工具更新这两块电路板上的固件、因为他们的数据表中没有提到使用 MSP-FET 工具。 我使用  MSP-EXP430G2ET 随附的 USB 电缆 更新固件、并成功更新电路板的固件。 感谢您共享与此主题相关的论坛的链接。 我会告诉您在论坛上分享的任何见解是否有助于我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我最近尝试了冷启动 MSP-FET 工具、以查看我是否可以以某种方式恢复工具、但我得到的错误与下图中所示相同-  

    每当我尝试恢复板,我一直得到这个消息. 此修复方法在中提到了- https://www.ti.com/lit/ug/slau647o/slau647o.pdf? MSP-FET 工具团队=1718301511080 (请参阅 section5.6.5.3)您可以让我联系 ts 工具团队吗? 他们可能能够为该问题提供更好的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插入 MSP-FET 时、PC 是否可以按如下方式检测到它?

    您还可以查看 下面用户指南第5.6.5.3节中描述的恢复过程。   

    https://www.ti.com/lit/ug/slau647o/slau647o.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 MSP-FET 调试器连接到 PC 时、我在 COM 端口下未看到 MSP Application UART。 我尝试了恢复过程并尝试按照第5.6.5.3节中所述更新 MSP-FET 工具的固件、但固件未更新。 我是否应该认为 MSP-FET 工具不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为是这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将看看我是否可以返回 MSP-FET 工具并获取一个新工具。