This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD:在 AFE 电流侧使用两个4148二极管的问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1377687/tidm-3phmtr-tamp-esd-question-for-using-two-of-4148-diode-at-afe-current-side

器件型号:TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD

工具与软件:

根据 TIDM-3PHMTR-TAMPP-ESD 的参考电路图、 在 AVCC 和 AGND 线路上使用了两个4148二极管(I+、I-)

我发现有人也提出了相同的问题、TI 工程师 在下方进行了类似的答复。 (参见红色方形标记)

(链接: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189101/tidm-3phmtr-tamp-esd-msp430f67791aipeu?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MSP430F6%252A%2520diode)

这是我的问题。

1.如果输入电流小于50A、是否可以只使用一个4148二极管? (我们使用32A)

2.我们使用分流电阻进行电流检测、感应电压大约为 10mV。 我们将使用内部 PGA 放大器增益=64。

  在本例中、我们是否还应该使用两个4148二极管?