This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:代码必要性

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1378194/msp-exp430f5529lp-code-necessity

器件型号:MSP-EXP430F5529LP

工具与软件:

我找到了以下应用手册。  关于使用微型计算机进行转换的问题、是否认识到编写代码是将其用作 Bridge IC 所必需的、这是正确的? 此外、USB 侧是否需要特殊的驱动器?

应用简报 使用 MSP430 MCU 简化:Ω USB 转 UART 桥接器》

https://www.ti.com/lit/ab/slaae31/slaae31.pdf?ts = 1718345181912&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 AB 与 LP 目标器件(5529)相关、可将其用作 TI 提供的 USB 转 UART 桥接器。 在 Win 10、OS X 或 Linux 上、操作系统应该自动枚举5529 (CDC 器件)、而不使用任何驱动程序。

    通信的实现方式如下:5529 USB <-> 5529 UART <-> FET (5528) UART <-> FET (5528) USB

    上传了电路板枚举后的示例、应该有两个 UART (CDC)端口用于交换终端字符。

    AB 源代码与应该一直工作的 FET (5528) USB 转 UART 桥接器无关。 FET (5528) USB 转 UART 桥接器由 FET 固件覆盖。 必须安装 LP 的驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taku

    如应用简报所述、是一个可执行基本功能的示例代码。 在这种情况下、您无需编写额外的代码。 如果您想更改有关实现的某些内容、则需要编写更多代码。