This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:使用外部电压基准时、对 VREF 引脚连接电容器有何要求?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1378015/msp430i2040-what-is-the-requirement-of-capacitor-connected-at-vref-pin-when-external-voltage-reference-is-used

器件型号:MSP430I2040

工具与软件:

您好!

数据表中规定、使用内部基准时、必须在 VREF 引脚上连接一个100nF 电容器、但使用外部基准时、未对该电容器进行任何说明。 有人可以说明是否仍然需要此类电容器吗?

谢谢!

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为在使用外部基准时不需要任何外部电容。  

    当使用内部基准时、内部稳压器需要外部电容器。  当使用外部基准时、禁用内部稳压器。   

    谢谢!

    JD