This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG437:具有一个集成锂离子电池和非晶硅太阳能模块的电源

Guru**** 2693325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1377501/msp430fg437-with-a-power-source-integrating-a-lithium-ion-battery-and-amorphous-silicon-solar-module

器件型号:MSP430FG437

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天!

使用基于德州仪器(TI) MSP430微控制器的脉搏血氧计进行血氧仪数据采集和处理。 使用红色(632nm)和红外(940nm)发光二极管(LED)以及1kHz 的硅光电二极管(PD)从志愿者的食指处获取光电血管容积图(PPG)信号。 然后对 PD 电流信号进行滤波、放大并转换为电压信号。 使用了一个10位模数转换器(ADC)来将模拟信号数字化。 最后、使用通用异步接收器/发送器(UART)协议将经过处理的数据发送到计算机以实现可视化。 光电探头、LED 驱动器、PD 读取电路和微控制器板使用灵活的电池供电。

您能告诉我它是什么型号以及它如何与光伏集成吗?  srep26122.pdf 

提前感谢您。

此致、

Jonathan