This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5638:SPI 通信期间、SYNC 信号中会出现间歇性故障

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5638, DAC63002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1377187/msp430f5638-intermittent-failure-occurs-in-sync-signal-during-spi-communication

器件型号:MSP430F5638
主题中讨论的其他器件:DAC63002

工具与软件:

我们希望通过 MSP430F5638的 SPI 通信来控制外部 DAC (DAC63002)。

但遗憾的是、我们发现 DAC 输出间歇性关闭、然后恢复正常输出。

因此、我们检查了每个 SPI 信号、发现 SYNC 信号间歇性完全关闭一个周期。

如下图所示、当 DAC 正常输出时、在 SDI 信号被输入期间、SYNC 信号仅在短时间内保持低电平、然后返回高电平状态。

不过、我们确认了 SYNC 信号在一个周期内会间歇性地变为低电平、并且 DAC OUT 将在下一个周期中完全关闭。

有人可以告诉我们、这种现象的可能原因是同步信号在一段时间内关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的程序如何生成 SYNC (也称为/CS 或/SS)信号?