This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1377934/lp-mspm0g3507-lp-mspm0g3507

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

大家好、我已在 MSPM0G3507上配置了 ADC。 我可以对内部温度传感器采样。 我想使用触发模式事件触发器、并且 TIMG0每秒启动一次 ADC 并对内部温度传感器进行采样。 不幸的是、我一直无法做到这一点。 我可以使用触发模式软件执行此操作、但不能使用触发模式事件触发器执行此操作、尽管我已将计时器从模式单次触发向下计数更改为周期向下计数? 我使用了演示工程 adc12_synchronous trigger_event_stop_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang、但它仍然不起作用。

您能告诉我原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:  

    这可能是由于您使用了一些设置来生成事件并订阅 ADC 转换到事件。 您是否已确保启用了计时器事件(例如零事件或溢出事件)、并使其能够将事件发布到其中一个事件通道? 之后、您是否已确保将 ADC 订阅到正确的通道?  

    如果您的示例在使用软件事件触发器之前可以正常工作、那么我希望您的其他 ADC 和计时器设置也可以正常工作、但最好检查一下这些设置是否正常工作。

    最简单的故障排除方法可能是查看我们的示例。 如果您看看 SDK 中的以下路径:
    [SDK 安装路径]\mspm0_sdk_2_00_01_00\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\adc12_triggered_by_timer_event

    此示例似乎正在执行您要尝试实现的功能。