This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6735A:UART 优先级问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1378188/msp430f6735a-uart-priority-questions

器件型号:MSP430F6735A

工具与软件:

您好!

客户在 USCI_A0处进行阀门通信、在 USCI_A1处进行家庭网络通信。

当同时执行阀通信和 HomeNet 通信时、HomeNet 通信会导致响应速度延迟。

UART 优先级似乎会影响通信速度。

USCI_A0的优先级高于 USCI_A1、因此请指导我们如何提高 USCI_A1的优先级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USCIA0/A1的中断优先级无法更改。

    如果它们之间相互干扰、这可能意味着(A0) ISR 试图进行太多操作。 您可以考虑使用 DMA 来改善这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或根本不使用中断。