This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FE427:UART TX 波形异常

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1377659/msp430fe427-uart-tx-waveform-abnormal

器件型号:MSP430FE427

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户在将 USART 用作 UART 时遇到问题。 它们以循环方式连续传输数据、但在 TX 引脚上看到以下波形。


 TX 引脚无法驱动低电平。 但当配置为 GPIO 时、它可以输出低电平。
有什么想法可能是什么原因?

此致

挂起

h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是 LaunchPad、请确保引脚上没有其他内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    这是定制电路板。 该引脚仅连接到 PCB 布线、我们在该引脚上探测信号。

    此致、

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我有客户的项目、是否可以在这边和 Launchpad 上尝试一下? 站点上没有此 LP。 如果这可以在 LP 上运行、则应该是客户电路板上的问题所在。

    此致、

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我没有的 Launchpad。

    它们是否使用 GPIO 命令来强制将引脚置为高电平?

    是集电极开路输出吗? 尝试在上面放置1K。

    但是、最好将示例放到一个小型的工作版本中并将其发布到此处-通常您会发现它无法通过该流程工作的原因!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    您是否有客户的演示代码?

    此致、

    Zoey