This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:钳位传感器显示良好的零水流量 ADC 捕获、但 ADC 捕获不以零为中心

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1378734/evm430-fr6047-clamp-transducers-show-good-zero-water-flow-adc-capture-but-the-adc-capture-is-not-centered-at-zero

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

我正在尝试使用钳位式传感器设置 EVM430-FR4067。 具体如下:

  • 1英寸 PVC 管、外径= 33.4 mm、内径24.31 mm
  • Jiakang 换能器、与 SLAA949 (1 MHz、50度角)中使用的换能器相同
  • 已尝试在 Z 配置和 V 配置中均放置传感器

我已经调整了增益、以便获得良好的信号、对于零水流量、我可以看到 ADC 捕获的波形。 但捕获并不像在 SLAA949中那样以零为中心。 这是什么意思? 换而言之、我是否仍可以继续测量水流量、或者我是否需要更改某些 MSP430参数、如果是、还需要更改哪些参数。

这些是我的零流量捕获... (左图是 Z 配置中的传感器、右图是 V 配置中的传感器。)

    

我还没有尝试过自来水来实际测量流量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    您是否使用了非常高的可编程增益? 如果是、那么直流失调电压非常典型。 如果在零流量下获得良好的读数、我建议您尝试在不同的流速下进行测试、以查看是否仍然获得良好的读数。 如果是这样、那么很棒! 如果没有,那么你可以尝试调整你的方法。

    我们有一项称为直流偏移消除的功能、您可以启用该功能、在算法运行以计算飞行时间值时消除直流偏移。 我要说的是、在 ADC 采集之后应用了直流偏移消除、因此如果启用它、GUI 中显示的 ADC 采集数据应该不会有差异。

    您可以在 本线程中阅读一些关于类似情况的信息气体检测参考设计文档的图3-1也对其进行了简要介绍。 虽然该文档适用于气体检测、但仍可使用直流偏移消除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的 PGA 设置为22.8dB。

    我阅读了你的建议,并能够使它工作。 谢谢你!!