This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:外部 ACLK 源停止工作。 近况如何

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1376518/msp430fr6989-external-aclk-source-stops-working-what-is-happening

器件型号:MSP430FR6989

工具与软件:

您好!

我们将收到完全停止工作的器件。 而且根本无法连接到芯片。 重置也不起n`t。 我有一晚后再次工作的设备。  

问题:

我们已连接外部 ACLK 源。

1:如果这一个停止工作,会发生什么情况?

2:MSP 在这种情况下要做什么?

3:MSP 是否会自动切换到内部时钟源?

4:如果外部时钟源再次开始工作、会发生什么情况? MSP 会自动切换回  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tunguskar:

    请参阅 FR6989用户指南:

    1:如果这一个停止工作,会发生什么情况?

    2:MSP 在这种情况下要做什么?

    3:MSP 是否会自动切换到内部时钟源?

    [ANS]会将 ACK 源从 LFXT 切换到 LFMODCLK

    4:如果外部时钟源再次开始工作、会发生什么情况? MSP 会自动切换回  

    [答案]不、您需要清除故障标志、然后由于 SELA、SELM、SELA 在运行过程中不会更改、COLCK 将切换回 LFXT。 但是、如果您清除故障标志、则故障再次发生、ACLK 将迅速切换到 LFMODCLK。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、感谢您的回答。

    我还在产品说明书中读到、内部低频时钟额外消耗25 μ A 的电流。 真的是这样吗?

    以及时钟故障检测的工作原理。 MSP 切换到内部时钟会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tunguskar:

    正确、MODSOC 将保持25uA 的电流消耗:

    对于故障检测、您可以在此处检查标志或设置中断:

    坦斯克!

     此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、但当外部 LF 时钟标记为"不工作"时、我真的需要它的功能。 我知道该标志(LFXTOFFG)、但除了 POR 之外、是什么导致设置该错误标志? 我们看到现场器件在各种环境条件下都切换到内部时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有相关新闻吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    LFXTOFFG 将在 POR 后设置、这是默认状态:

    您需要在代码中清除此位、如下示例所示:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANyHb0-OTMIFl-x-ARraFQ__msp430ware__IOGqZri__LATEST

    坦斯克!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我说过、POR 是已知的。 但也提到了可能存在故障情况。 该外设可能识别哪些故障条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 LFXT 频率小于3.5KHz 时、将触发此故障:

    谢谢!

    此致

    Johnson