This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F478:使用 MSP-FET 的 SBW 接口

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F478, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1378329/msp430f478-sbw-interface-using-msp-fet

器件型号:MSP430F478
Thread 中讨论的其他器件: MSP-FET

工具与软件:

我已尝试使用 SBW 接口调试 MSP430F478。

下面 是 我根据"MSP430硬件工具用户指南(修订版 AH)"建立的连接

 MSP-FET                MSP

1 TDO/TDI      ---    74 nRST/NMI

2 VCC_TOOL  ---    1、80 DVCC

7 TCK         ---    73 TCK

9接地         ---    7、10 GND

TCK 引脚被5k 电阻下拉。

TDI/TDI 引脚由47k 电阻器和连接至 GND 的2.2nF 电容器上拉。

它不工作、 找不到器件、CCS 显示错误消息"Unknown device"。

我 根据以前在其他 MSP430控制器中的经验修改了连接、 但所有这些控制器都不起作用。

下面两项是我的修改。

 MSP-FET                MSP

1 TDO/TDI      ---    70 TDO/TDI

2 VCC_TOOL  ---    1、80 DVCC

7 TCK         ---    73 TCK

9接地         ---    7、10 GND

 MSP-FET                MSP

1 TDO/TDI      ---    70 TDO/TDI

2 VCC_TOOL  ---    1、80 DVCC

7 TCK         ---    71 TCI/TCLK

9接地         ---    7、10 GND

如何才能为 SBW 正确接线?

或者 MSP430F478是否不支持 SBW 接口?

我仔细检查了是否焊接正确、但没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您更正了 MSP430F478不支持 SBW。   

    在支持 SBW 的器件(是产品系列中的大多数器件)上、引脚将被标记为 SBWTDIO/SBWTCK、并且在器件数据表的 JTAG 部分将有特定于 SBW 的时序信息。   

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我应该为此设计不同的电路板