This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:CCS 中的水演示/ ResultsFixPoints 中的比例因子

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1379232/msp430fr5043-water-demo-in-ccs-scale-factor-in-resultsfixpoints

器件型号:MSP430FR5043

工具与软件:

我有几个关于 USS 固件的简单问题:

(1)
我运行 CCS 11.2.0、并从 UltrasonicWaterFR604x_02_40_00_00 (从 TI.com 下载)导入 USS Water Demo 工程。 使用"Import CCS Projects"时、我可以选择"USS Water Demo"、但收到错误消息"Import failed for project 'USS_CCS' Water_Demo、因为其元数据无法解析。 请联系支持部门。" (导入 f Gas Demo works!) 什么地方出错了?

(2)
库函数 USS_runAlgorithmsFixedPoint (&G SWConfig、&algResultsFixedPoint);在 tof 和 dtof 之间返回多个结果。 在线库说明不提供整数值的比例。 表示 DTOF。 我将传感设计中心的显示屏与我接收到的整数值进行比较、并假设定点中的比例因子为20 = 1ps。 这是否正确?

(3)
在 USSlib 参考固件项目中有针对 USS_verifyHSPLLFrequency (&gUssSWConfig、&testresults)的禁用/启用中断的函数。 USS_startLowPowerUltrasonicCapture (&gUssSWConfig)上没有‘encapsulation'用于中断保护。 这是否意味着应用中断本身不会影响 USS 捕获?

谢谢你

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="553096" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1379232/msp430fr5043-water-demo-in-ccs-scale-factor-in-resultsfixpoints "](1)
    我运行 CCS 11.2.0、并从 UltrasonicWaterFR604x_02_40_00_00 (从 TI.com 下载)导入 USS Water Demo 工程。 使用"Import CCS Projects"时、我可以选择"USS Water Demo"、但收到错误消息"Import failed for project 'USS_CCS' Water_Demo、因为其元数据无法解析。 请联系支持部门。" (导入 f Gas Demo works!) 什么地方出错了?

    我以前没有遇到过这种问题。 您可以尝试使用更高版本的 CCS、如 v12.7。 或启动另一个 E2E 主题并向 CCS 团队询问此相关信息。  

    [报价用户 id="553096" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1379232/msp430fr5043-water-demo-in-ccs-scale-factor-in-resultsfixpoints "](2)
    库函数 USS_runAlgorithmsFixedPoint (&G SWConfig、&algResultsFixedPoint);在 tof 和 dtof 之间返回多个结果。 在线库说明不提供整数值的比例。 表示 DTOF。 我将传感设计中心的显示屏与我接收到的整数值进行比较、并假设定点中的比例因子为20 = 1ps。 这是否正确?

    dTOF 为 IQ44格式。 absTOF 为 IQ40格式。 例如、使用 IQ44格式。 如果 dTOF 以 IQ44格式0x34a5d79显示、则首先将此十六进制转换为十进制 55,205,241。 然后除以2^44。 因此、结果将是 55,205,241/2^44 ~= 3.138*10^-6 = 3.138us

    Unknown 说:
    在 USSlib 参考固件项目中有针对 USS_verifyHSPLLFrequency (&gUssSWConfig、&testresults)禁用/启用中断的函数。 USS_startLowPowerUltrasonicCapture (&gUssSWConfig)上没有‘encapsulation'用于中断保护。 这是否意味着应用程序中断本身不会影响 USS 捕获?[/QUOT]

    是的、这些中断不会影响 USS 捕获过程。  

    此致、

    Cash Hao