This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430FR2xxx Ramdom 编号生成

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2121, MSP430FR2153, MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1378241/msp430fr2311-msp430fr2xxx-ramdom-number-generation

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件:MSP430F2121MSP430FR2153

工具与软件:

您好!

我正在将 MSP430F2121与 slaa338a 随机数生成器配合使用。

我需要切换到新的 MPU。

出于成本原因、我将考虑使用 MSP430FR2311或 MSP430FR2153。

我可以将 slaa338a 的随机数生成函数与这两个 MPU 一起使用吗?

时钟设置寄存器看起来与 MSP430F2121不同。

提前感谢您。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使它们没有 VLO、您也可以在一定程度上不随机使用 LFXT

    "ACLK 也可以来自具有32kHz 晶振的 LFXT1。 此方法也可用于生成
    随机数、但由于32kHz 晶体的可预测性更强、因此其可靠性会降低。 没错
    另外、安全性也降低了、因为此时的其中一个时钟源来自外部微控制器。 减少
    攻击者可能利用事实来影响随机数的选择并破坏 A
    系统。 在做出决定时、应将这些事实与系统的安全要求进行权衡
    使用 LFXT1作为随机数生成的 ACLK 源"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keith 的帮助。
    我来试一下。