This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:从 CCS 中批量擦除闪存

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR50431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1379829/codecomposer-mass-erasing-flash-from-ccs

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSP430FR50431

工具与软件:

您好!

请发送有关如何从 CCS 中批量擦除闪存的屏幕截图、只有批量擦除无应用程序编程。

谢谢!

以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您具体使用哪种器件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们使用的是 MSP430FR50431。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、可用的闪存选项可能因器件而异。 但通常有一些批量擦除功能。 检查"On-Chip Flash"(片上闪存)选项并查找"Mass Erase"(批量擦除)选项、如所示:

    您可以通过"Tools -> On-Chip Flash"(工具->片上闪存)访问片上闪存选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我有点困惑,我尝试了你给我的方向,如下:

    但是、代码似乎仍在闪存中。

    请仔细说明。

    谢谢!

    以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我进行了批量擦除、它看起来起作用。  

    我要使用 CCS 跳转到 BSL 模式、如何操作?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用 CCS 跳转至 BSL 模式、该怎么做?

    这是针对器件专家的单独问题。 请为此创建新主题。