This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:TB1.1比较输出与 P2.0引脚上的 COMP0相冲突

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1379791/msp430fr2355-tb1-1-compare-output-in-conflict-with-comp0-at-p2-0-pin

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2355

工具与软件:

您好!

I ² C´ve 一个工程、该工程在激活比较器的情况下在 P1.0测量一个频率、并在 P2.0上输出另一个频率。

当不存在频率时、输出如下所示:P2.0为黄色、P1.0为绿色。

这是正常的。 它按照设定的那样输出100Hz。

当我开始把100Hz 的正弦值馈送到 P1.0时、P2.0的输出频率开始调制脉冲宽度。

我想比较器阈值是设置何时在高低之间切换。 I´ve 通过设置正确的 PXSEL 位将比较器与 P2.0分离。 但`m 我在这里做了一些错误的事情

我在本`ve 中解决了这个问题、可以在 MSP-EXP430FR2355评估板上运行、并在最后对其进行检查 必须拉 P1.0上的跳线以断开它与 LED 的连接。

e2e.ti.com/.../Fout_5F00_MSP430Fr2355.zip

非常感谢!

此致

Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试设置[参考数据表(SLASEC4D)表:6-20]

    > SYSCFG2 |= TB1TRGSEL; //外部引脚(P2.3)作为 TB1OUTH

    由于 P2SEL.3=00 (!=TB1TRG)、这可以有效地停用 TB1OUTH 功能[参考用户指南(SLAU445I)第14.2.5节]