This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:使用 MSPM0C1104微控制器实现特定时序特性:是否有可能?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1379537/lp-mspm0c1104-implementing-specific-timing-features-with-mspm0c1104-microcontroller-is-it-possible

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:MSPM0C1104

工具与软件:

我正在考虑为项目使用 MSPM0C1104微控制器、我牢记了几个规格:

  1. 我希望实现这样一种功能、即在输入信号从 ON 切换到 OFF 后100 μ s 从不同的引脚触发输出、该输出持续200 μ s。
  2. 应针对3个输入中的每一个输入实现此功能。

我想知道是否可以利用代码实现这一点。 您能否提供一些指导或向我指出正确的方向? 感谢你的帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    输入信号从打开切换到关闭后100 μ s 从不同引脚触发输出、该输出持续200 μ s。

    您可以使用 GPIO 输入捕获信号。 对于100us 或200us、您可以使用用户延迟功能或计时器 外设实现精确计时、并 在计时器中断中控制 GPIO 输出

    Unknown 说:
    应针对3个输入中的每一个输入实施此功能。

    可以使用3个 GPIO 输入。  如果捕捉到边沿、MCU 将进入中断、您可以在此判断该中断中生成哪个 GPIO 结果。

    要进行快速开发、请使用我们的 SDK、其中包含大量演示代码。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    感谢您的答复。

    您能为我提供一些示例代码吗? 作为初学者、我觉得很难理解如何只使用 CCS 样片来继续学习。

    此外、是否也可以将输入数量增加到6、将输出数量增加到6?

    此致、

    Naka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naka:

    您能给我提供一些示例代码吗?

    首先、您可以从官方网站下载我们的 SDK:MSPM0-SDK 软件开发套件(SDK)| TI.com

    然后、按照本指南导入我们的演示 projecte2e.ti.com/.../design-flow-guide.pdf

    是否可以将输入数量增加到6、将输出数量增加到6、就像 wel

    是的、当然可以。 所有 GPIO 可作为输入或输出引脚切断。

    此致、

    Zoey