This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:发生器频率

Guru**** 2588705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1381060/ucc28056-generator-frequency

器件型号:UCC28056
Thread 中讨论的其他器件: UCC28070

工具与软件:

大家好、我决定使用您的 UCC28056微电路来构建一款功率校正器。 针对5kW、我阅读产品说明书、下载计算器、一切似乎都很清楚我想澄清... 请告诉我在什么频率创建电感器? 芯片内的发生器的频率是多少? 感谢您的关注、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitalij,  

    感谢您关注 UCC28056 PFC 控制器。  

    该器件在转换模式(TM)下运行、不适合控制5kW PFC 转换器。  此器件的理想功率范围是75W 至200W。  超出该范围的应用需要增加栅极驱动和其他调整。  TM-PFC 在5kW 功率下的峰值电流过大。  
    请参阅本指南以选择合适的控制器: https://www.ti.com/lit/pdf/sluaao8?keyMatch=PFC%20selection%20guide

    该器件不会生成 开关频率;在 TM-PFC 中、频率由选择升压电感决定。   
    数据表中的设计信息有助于选择电感、还可在可用的基于 Excel 的计算器工具中找到相关信息。   

    然而、如上所述、UCC28056不适合5kW。  在此电源下、最佳选择是 UCC28070。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我同意您的观点、即在大功率条件下、需要重新计算功率器件以及电流反馈环路。 输入和输出电压范围保持不变。   网络输入滤波器会重新计算。  我对我的坚持深表歉意、但还有什么因素会阻止此控制器泵送更多功率?  在控制器28019上、重新计算了功率二极管、电感器、电源滤波器、电源开关和电流环路、之后它可以正常产生2kW 的功率。 为什么不能以相同的方式将28056泵送到更高的功率??? 感谢您的回答。