This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:I2C 快速模式400kbps

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1380660/msp430fr2433-i2c-fast-mode-400kbps

器件型号:MSP430FR2433

工具与软件:

您好!

iam 使用 eusci_b0运行主器件 i2c @ 100kHz、运行完美、无法在快速模式400kHz 下实现。iam 在寄存器级设置 UCB0RW =40时芯片运行速度为16MHz、iam 使用 SMCLK 实现 SCL.iam 不确定还可以尝试什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的上拉电阻器的值是什么?

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果预分频器为40、请确保源时钟为16MHz。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在没有试验电路板的 PCB 上、我的上拉电阻为4.7K、并且我的时钟运行频率@ 16MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您以400kHz 的频率运行 I2C 时会出现什么情况? 程序挂起? 位不正确?

    由于 您的程序以4倍的速率处理字节、因此您代码中的任何意外竞态都可能会被暴露出来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 PCB 我建立的 i2c 引脚布线错误,对不起浪费所有人的时间我感谢帮助。谢谢