This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:是否有显示 MSP-FET 和 MSP-FET430UIF 与哪些 MCU&#39兼容的列表?

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR5994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1380769/msp-fet-is-there-a-list-available-which-shows-what-mcu-s-the-msp-fet-and-msp-fet430uif-are-compatible-with

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994

工具与软件:

我不时遇到调试问题、这些问题通常通过切换调试器来解决。 我有一个 v2.0.6 MSP-FET (黑色编程器)和 MSP-FET430UIF (灰色)。 我以前看过论坛帖子、其中有人表示 MCU x 与所使用的 FET 不兼容、我想知道是否有列出兼容性的表格或类似表格。