This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:客户可以更改用于生产的 PID/ VID 编号吗?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1381994/msp430f5510-can-the-customer-change-the-pid-vid-number-for-production

器件型号:MSP430F5510

工具与软件:

尊敬的专家:  

如果客户想要实施他们自己的 PID/ VID、  

我们可以同意,没有任何合同,对吗?

此致、

Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:  

    如果是、我们是否有任何工具可以更改 VID 和 PID?  

    或者客户只需更改 descriptor.h 文件中的 PID 和 VID?

    如果我错了、请告诉我如何更改。  

    谢谢!

    此致、

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

      如需更多信息、请参阅使用 MSP430 MCU 开始 USB 设计应用手册的第5.2节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:  

    根据文档(Microsoft Word - API 用户指南 v1.0.doc (amobbs.com))

    我们应该能够在位于下的 descriptor.h 中对其进行修改 /Src/USB_config.

    他们不想使用 TI 的 VID、他们是能够更改的、对吗?

    是这样吗?

    此致、

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你可以根据需要修改 PID/ VID。