This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:是否有任何100%美国制造的 MSP430?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1380018/msp430afe221-is-there-any-msp430-that-is-100-us-made

器件型号:MSP430AFE221

工具与软件:

就是这样。 我想弄清楚是否可以从 TI 购买100%美国制造、封装和测试的微控制器。  我需要的只是一个板载 I2C 控制器和几个 GPIO。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我不知道我们所有器件的确切供应链、但如果您提出与航天或国防项目相关的问题、我会说我们在该领域有很多客户。  

    根据我的经验、我们大部分的硅制造业务实际上都在美国完成、但我相信我们在菲律宾和马来西亚做了很多封装和测试。  

    谢谢!

    JD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我要问的是、与必须100%在美国制造的产品相关的问题。 我在 TI 的网站或分销商上找不到任何显示是的 MSP430XXXX 已在美国制造、封装和测试。  在我的情况下包装在菲律宾或马来西亚将不起作用。  我只需要一个具有满足这些要求的 I2C 端口的器件、我希望 TI 能就具体使用提供建议。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我与我的系统和我的营销团队进行了交谈、我没有想到一个100%美国制造的设备。  我并不了解有任何完全在美国制造的器件、TI 或其他器件。   

    我发现有一个页面可用于搜索特定器件型号或器件型号列表的所有制造信息。   https://www.ti.com/material-attributes-search/ 在产品页面上、您也可以点击订单表最右侧的"查看其他制造信息"。   

    但是、我不知道根据制造流程进行搜索的简单方法。   

    此致、

    JD