This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:在 LPM3中运行的模块是否具有任何规范?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1381630/msp430f6779a-are-there-any-specification-which-modules-operate-in-lpm3

器件型号:MSP430F6779A

工具与软件:

我们有一个每秒唤醒一次的间歇性过程。
(每1秒通过 RTC 中断唤醒一次、然后定期进入睡眠模式)

辅助电源模块是否仅在唤醒后工作? (或始终运行 LPM3)

哪些模块在 LPM3中运行是否具有任何规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

    您已设置为使用 ACLK 的任何外设都将在 ACLK 上运行、并将在 LPM3期间开启。 如果您想要最低功耗、则可在 LPM3.5下运行并让 RTC 触发器件唤醒。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    以及您已经设置为使用 VLO 时钟(辅助电源模块)的任何外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当 VLO 时钟以 ACLK 为时钟源时。 如果 VLO 以 SMCLK 为时钟源、SMCLK 仍将关闭、因此使用 SMCLK 的外设将不会计时。

    此致、
    Luke