This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:除非我放置一个断点、否则全局变量不会在 CCS 的表达式窗口中实时更新。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1381216/msp430fr2422-global-variables-are-not-updating-in-real-time-in-an-expression-window-of-ccs-unless-i-put-a-breakpoint

器件型号:MSP430FR2422

工具与软件:

我正在处理一个使用 MSP430FR2422微控制器的项目、该微控制器用于检测4路模拟输入(A0、A1、A2和 A3)。 我需要 在 CCS 的"Expressions"窗口上实时监控每个 ADC 的结果。 我将使用全局变量(adcResult0、adcResult1、adcResult2和 adcResult3)来监控结果、尽管我已将这些变量添加到监视表达式中、并且还启用了持续刷新选项、但除非我放置断点、否则我将无法看到值更新(请参阅以下 SNAP)。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harshal、

    对于 MSP430、即使是全局变量、用户也需要设置实验点来更新变量。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有任何方法可以持续  实时监测每个全局变量的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harshal、

    我想答案是否定的

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您可以使用 printf 或 UART 持续监控它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢!