This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:GCC 编译错误(&L);cstdint>

Guru**** 2620755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1382773/codecomposer-gcc-compile-error-on-cstdint

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在 #include 上出现编译错误 、当上面定义的注释 没有错误时。 一段时间后、该函数自动添加到代码中。

您能支持我 解决这个问题吗?

此致

斯坦斯劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用哪种器件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 LP-MSPM02228和 CCS Theia 1.4.0

    此致

    斯坦斯劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我会告知器件专家您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从未听说过 cstdint.h、但 stdint.h 很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在 SDK 中找不到 cstdint.h。 您可以先检查此文件吗?

    顺便说一下、您以前编译过示例代码了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我之前提到过、错误是针对 #include  、它会在编译时自动添加到代码中。  

    示例代码运行良好。

    此致

    斯坦斯劳斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您是指编译器修改了您的原始代码?

    这通常不会独立发生、您是否有其他设置(例如其他脚本)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我错过了一个".h"的缺失。 在 C++的 gcc 库中有一个 cstdint。 编译器无法找到它、因为它不知道要在那里查找。 可能编译一个普通 C 程序。 或 IDE 配置中的其他参数、以便不将正确的路径传递给 g++。