This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:在基于 RAM/寄存器的 while 循环中注入、以在正在运行的器件上测试看门狗

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2132, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1376780/msp-fet-inject-while-ram-register-based-while-loop-to-test-watchdog-on-a-running-device

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430F2132

工具与软件:

您好!  

我需要在 MSP430F2132上测试看门狗是否正常工作。

我的方法是连接 MSP-FET430UIF、在 RAM 中加载最小的 while 环路、然后更新 R0、SP、让看门狗过期。  

我不明白如何使用 MSP430Flasher 和 MSP-FET USB 编程器设置 PC 和 SP。  我知道需要标志-a -n、但那怎么办?

我假设-w 能够从 TI-txt 或者 hex 文件中检测到扇区、但是我怎么执行代码呢?

理想情况下、我不需要上传 ram 代码、而只是将数据直接写入寄存器。  

有什么提示吗? 此外、MSP-FET430UIF 调试器是适合使用的工具吗?

K.R.

Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种简单的方法是、您可以在代码初始化时切换 GPIO 以显示是否已复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    Thansk 你的答复。  

    这里的问题是、我不想修改现有代码、我只需要检查是否可以测试任何已刷写并且正在运行的器件以验证 wdog 是否正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="586352" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1376780/msp-fet-inject-while-ram-register-based-while-loop-to-test-watchdog-on-a-running-device ]MSP-FET430UIF 调试器[/QUOT]

    也可以使用、但建议使用 黑色的 MSP-FET、www.ti.com/.../MSP-FET。