This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:器件描述符 LOT/Wafer ID

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1382214/msp430f5438a-device-descriptors-lot-wafer-id

器件型号:MSP430F5438A

工具与软件:

尊敬的支持团队

我如何在01A0Ah 中解码4字节器件描述符批次/晶圆 ID?

我的意思是、这32个位中包含的信息是如何表示的?

此致

Alex Wyss

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     批次/晶圆 ID 由 TI 定义以跟踪质量证明。 您可以联系销售人员/FAE 以查看相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao

    我澄清一下我的问题。

    我如何从这4个字节中获得批号?

    如何从这4个字节中获取晶圆编号?

    例如、我拥有批次 C25591的晶圆18。

    从这4个字节到 C25591.18、我需要执行什么计算?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这不是公开信息。 这就是我让您联系您的销售部门/FAE 的原因。

     实际 批次/晶圆编号和批次/晶圆 ID 应该存在对应关系、但我知道它并不是一个 公式。