This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:水表固件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1382889/msp430fr6047-firmware-for-water-meter

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

尊敬的工程师:

我想为 MSP430FR6047开发一种适用于水表解决方案的固件。 我知道 TI 有可用的示例代码、您能否告诉我最完整的源代码中包含哪些源代码、我就可以花时间讨论一下? (包括 USS 测量、IR 端口、HMI 等)

在安装 CCS 时、我已经在资源部分看到了 USS LIB 的源代码:

我还可以在此处下载源代码表单:

然后我将文件导入到 CSS?

所以、现在我不知道应该把哪一个作为我的底线呢?

此外、是否可以使用任何文档来更轻松、更快速地了解固件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    模板示例代码执行 USS 测量并通过 UART 输出结果。 USS_GUI 项目将测量值和数据输出到 Water_Demo。 两者都包括 USS 测量算法、但只有 USS_XXX_Demo 示例包含 GUI 界面。 模板示例版本更接近我们期望客户在生产中使用的版本。

    至于更轻松地了解固件的指南、我们有大量内容。 《USS 设计中心用户指南》 是一个阅读有关库、GUI 及其使用情况的详细信息的好地方。

    USS Academy 提供了有关使用这些器件的实践介绍。

    产品页面的技术文档部分 包含许多入门文档以及更详细的文档。   评估模块随附适用于基于 MSP430FR6047的超声波水流量计的应用软件(SW)、其中提供了一份用于浏览代码示例的有用文档。