This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:如何在不使用 TI#39;s GUI 的情况下校准计量

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1376566/msp430f6779a-how-to-calibrate-metering-without-using-ti-s-gui

器件型号:MSP430F6779A

工具与软件:

您好!

我使用 TI 的电能计量设计中心生成了一个代码。 现在我要校准有功功率和无功功率。 我只能找到下面提到的3个常数  

 .activePowerSF =_IQ30 (0.323541185)、
.reactivePowerSF =_IQ30 (0.323541185)、
.phaseCorrection = 0x0FFF、  

这些常量可用于3相电表的每个相位。 如何为我的实验板找到这些常数的值、以便找到有功功率和无功功率的轴向值。 我已通过将电压和电流因子设置为1来校准电压和电流、并将实际电压和电流偏离导出的值。  

在 TI 的电能计量 GUI 中、次级方法是设置电压偏差和 CT 参数、即使这些参数设置为默认值、我们也可以使用这些参数  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitain:

    保存在结构变量 g_emPhaseCalibration 中的值、您可以从该变量中获取所有3相位校准数据。 您也可以将数据保存到闪存中、并将其保存到数组 g_savedEmPhaseCalibration 中  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我知道在哪里可以找到常数、但关于如何在没有 GUI 的情况下校准电能测量参数、我给出了一个示例、说明如何校准电压和电流、但我无法通过任何网格方法来校准有功功率  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     本文第6.3.3.1.2节提供了执行有功功率校准的分步操作  

    www.ti.com/.../slaa577g.pdf