This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:提高 MSP430FR6043水流测量的信号包络清晰度

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1383683/msp430fr6043-improving-signal-envelope-clarity-for-msp430fr6043-water-flow-measurements

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

我正在使用 MSP430FR6043使用直径为8mm 的管来测量水流量。


我捕获了无流时的信号图像。


我预计峰值位于接收信号的中间。 但我可以在接收到的信号的前面看到一个峰值。
我不确定我测得的信号是否正常。

另外可以看到、左图中第6个脉冲为峰值、右图中第5个脉冲为峰值。 这似乎会导致 Delta ToF 发生变化。
如何使接收到的信号看起来像干净的包络信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就我而言、ADC 捕获看起来可以接受。 在此配置下、dTOF 和 absTOF 如何在波形页面中产生结果? 您可以尝试将信封交叉阈值设置为25。

    由于 ADC 采样率较低、因此 ADC 捕获不是实际的接收信号。 因此、可能在某些情况下 ADC 采集数据看起来有点接线。 在本例中、我认为这种"错误"ADC 捕获不会影响 dTOF 和 absTOF 计算。  

    此致、

    Cash Hao