This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:刷写代码时出现问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1383237/lp-mspm0c1104-issue-while-flashing-the-code

器件型号:LP-MSPM0C1104

工具与软件:

大家好!

当我尝试在 MSPM0C 1104开发板中刷写示例代码时、经常会遇到此错误。 有人能建议我解决它的解决方案吗?  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能先分享您的软件环境吗?

    • 哪个版本的 SDK?
    • 哪个版本的 CCS?

    顺便说一下、您使用的是 LaunchPad、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用 Launchpad LP-MSPM0C1104。

    CCS  版本:12.7.1.00001

    MSPM0:SDK_2_00_01_00

    如果您有任何与此错误相关的教程、请分享该链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试将设备恢复出厂设置。

    MSPM0_MSPM0_ Factory_Reset_Tool (TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是尝试对电路板进行出厂复位、但连接电路板后、输出控制台上没有显示任何内容(如器件已准备好连接)、这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加后、可以点击执行。

    恢复出厂设置后、输出控制台将如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接电路板后、无法选择 DSSM 下拉功能、然后执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能与浏览器有关。 您可以尝试 Chrome。

    但无论如何、让我附加该文档以解锁 M0作为另一个参考。

    e2e.ti.com/.../Unlock-MSPM0-1.1.pptx