This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:关于 MCLK 输出

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1385469/msp430fr2476-about-mclk-output

器件型号:MSP430FR2476

工具与软件:

内部时钟设置为4[MHz]、4[MHz]波形通过设置为 MCLK 输出的引脚进行监控。
在这种情况下、是否可以在输出 MCLK 输出之前将 MCLK 频率设置保留为4[MHz]并对其进行分频?
我希望 MCLK 设置为4[MHz]、MCLK 输出被16分频为输出250[kHz]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、ryota endo  

    您不能通过16分频输出到250[kHz]来输出 MCLK 输出

    您需要使用计时器和 GPIO 切换输出250kHz。

    谢谢!