This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6777:是否已从 AESCTL0中删除 AES 模式和密钥长度设置?

Guru**** 2978450 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6777

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1380131/msp430f6777-are-aes-mode-and-key-length-settings-removed-from-aesctl0

器件型号:MSP430F6777

工具与软件:

您好!  

我必须更新有关 MSP430F6777上 AES 密码模式的固件。  

在开发 FW 时、AESCTL0具有 如下所示的密码模式和密钥长度设置。   

然而、在最新数据表中、这些已从 AESCTL0中删除。   

AESMx (位6-5)和 AESKLx (位3-2)不再可用吗?

如果是、您能告诉我如何更改密码模式吗?  (我需要将模式从 ECB 更改为 CBC。)  

此致、  

Elly Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elly:

    您能在此处分享您的旧 TRM 吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    什么是"TRM"?  

    如果您是我的数据表、请参阅随附的数据表。 在我开发固件时下载了它。  

    e2e.ti.com/.../msp430f6766.pdf

    此致、  

    Elly Lee

    e2e.ti.com/.../MSP430x6-Family-User-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我先与我们的系统讨论这一变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

    此致、  

    Elly Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的同事这些天不在办公室。 我会尽快回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elly:

    这是反馈。

    相关的寄存器字段用于配置密码模式和密钥长度。 从特性列表中可以看出、我们不支持密码模式或可配置的密钥长度。 我们只有基本的加密/解密引擎。